This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:eCAN 模块。

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/589651/ccs-tms320f28069m-ecan-module

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:controlSUITELAUNCHXL-F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我使用 piccolo 28069M launchpad 在3个相同的 launchpadi 之间实现 CAN 网络是 CAN 网络的新功能。 它内部有 eCAN 模块。 我的问题是是否需要外部 CAN 收发器来连接 Tx-Rx 引脚。 如果是、请建议我  使用 CAN 收发 器模块器件型号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Indrajit、

    上述 launchpad 已具有板载 CAN 收发器 U3 - SN65HVD234D。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 但在 CAN 通信中使用哪些引脚。 它们分别是将 UART Tx-RX 引脚设置为 CAN 高电平还是 CAN 低电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Indrajit Lawande95"]、但在 CAN 通信中要使用哪些引脚。 它们是将 UART Tx-RX 引脚分别作为 CAN 高电平还是 CAN 低电平。[/报价]

    不、请在此处查看电路板原理图:

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\LAUNCHXL-F28069M\HwDevPkg

    这里是 CAN 部分、J12是您获取 CANH 和 CANL 引脚分配的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 SLOA101A 的第7页以确定如何正确端接总线。 总线只能在两端使用一个120欧姆电阻器端接。 换言之、总线上不能存在两个以上的终端电阻器、除非遵循分裂终端、在这种情况下、两端都将有两个电阻器