This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28055:信号 PFCuty 的形式是什么?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TMS320F28055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587603/tms320f28055-what-kind-form-is-a-signal-pfcduty

器件型号:TMS320F28055
主题中讨论的其他器件:SFRA

我尝试使用 TI 示例制作 PFC。 例如、我采用 PFC v1.0。 我没有真正的 TI 器件、而我的 PFC 有一些差异。
我尝试使用 SFRA 来调节内部电流环路。  我在我的系统信号 PFCCDuty 中得到输入 PfcIcmd 的倒数、它在下图中是如何显示的。 这是正常的吗?
您能给我一个波形信号 PFCuty 吗?  TI 器件、而不是我的信号的正确形式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我看来是正确的、占空比将接近交流零点附近的1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确的、占空比将接近交流零点附近的1。 但我的变量具有该视图形式。 TI 示例中的变量具有相同的字符、或者不具有相同的字符? 我不确定 TI 驱动程序 PWMDRV2chUpDwn 是否需要像我一样驱动变量。 我是对的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我不能回答这个问题,请您提供您正在学习的一些片段,供我们发表评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您有程序的完整代码、因为我会询问您有关软件包控制套件中的示例的信息。 它是两相交错式 PFC 套件 TMDSILPFCKIT。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我仍然不遵循

    "但我的变量具有该视图形式。 TI 示例中的变量具有相同的字符、或者不具有相同的字符? 我不确定 TI 驱动程序 PWMDRV2chUpDwn 是否需要像我一样驱动变量。 我对吗?"

    您是否可以重新表述您的评论?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我可以重新表述。 我构建 PFC。 我的方案对 TI 实验套件不常见。 它是另一个器件。 但我希望应用 TI 控制代码、但在管理我的器件时有一些差异。 我在某种程度上做到了。 在采用算法图形方案的图片中、我给出了器件中变量信号的形式。
    TI 提供的实验套件。 我无法查看信号形式如何具有 TI 变量。
    我分别有一个问题、TI 实验套件中的 TI 变量是否与器件中的变量具有相同的形式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiselev、

    您使用哪个器件来运行 PFC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用我的器件。 我设计了 PFC 方案、然后计算出、我设计了电路板并收集了。 如果您想查看、我可以为您提供功能方案。 但我不确定这是否合理。 毕竟、我的问题是关于 TI 的严格实验器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果该论坛不是 TI 器件,您的标签中有 TMS320F28055,那么我无法在该论坛上提供支持,您是否正在使用 TMS320F28055?

    现在正在使用 ILPFC 套件软件在 TMS320F28055上运行您设计的功率级?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用来管理和控制我的器件 TMS320F28055PNT。 是的、我使用 ILPFC 套件软件、但不是所有代码、在 TMS320F28055PNT 上运行我设计的功率级。 在下面、我插入我的代码的功能方案。