This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 速度滤波器时间常数-- BLDC

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/589434/velocity-filter-time-constant----bldc

您好、TI 团队、

我有一个与计算速度滤波器时间常数相关的问题。
根据此博客:--
e2e.ti.com/.../teaching-you-pi-controller-to-behave-part-iii
即使在电机轴上使用增量编码器、也需要通过测量位置来合成速度。 因此、在控制系统使用速度信号之前、通常需要对其进行滤波。 出于我们的目的,让我们假设我们使用的是单刀低通滤波器的形式:

移动器速度控制方框图:--
e2e.ti.com/.../7776.Figure-1.jpg

速度过滤器的传递函数:--
e2e.ti.com/.../4401.Equ.-1.gif

速度过滤器的时间常数:--
t =速度滤波器的时间常数= ADC 转换时间+将编码器距离转换为速度的软件延迟+ IIR 滤波器 C 代码的软件延迟

如果我们必须计算速度滤波器的时间常数 t、 那么,上述计算正确吗?

此致、
Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该公式是可以的。 速度滤波器的时间常数取决于您的应用以及滤除速度信号中噪声的方法、以平衡责任和稳定性要求。