This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:28377连接 SDRAM 和双端口 RAM 时的地址问题

Guru**** 2590520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587339/ccs-tms320f28377s-the-address-problem-when-28377-connects-sdram-and-dual-port-ram

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

28377通过 EMIF 连接 SDRAM 和双端口 RAM。 双端口 RAM 的最高地址线路 A13、A14与 SDRAM 行和列选择信号复用。

现在、参考手册说明 EM1A13和 EM1A14分别与 CAS# RAS#、EM1A0~EM1A12连接到13条地址线。 我是否可以使用 EM1A13和 EM1A14引脚来扩展第十三和第十四个地址线?

另一个问题  :    图 b 中 X 的最大值是什么)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的回答。 我们不建议这样做。 相反、使用一些 GPIO 引脚可实现 ASRAM 的更高地址范围。

    此致、

    Vivek Singh