This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tms320f28377:步进电机矢量控制

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588586/tms320f28377s-stepper-motor-vector-control

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WAREMOTORWARE

您好!

我目前正在实施场定向控制电机平台。 在 Richard Poleys 的控制理论研讨会和"教授旧电机新技巧"之后、我认为我对如何运用有很好的了解。 目前、我有一个很好的实施方案、它在我拥有的双极 PMSM 电机上非常有效。 (我使用编码器位置反馈进行角度计算、没有观测器或 FAST 算法)。 但我的目标是能够在我们大多数项目中使用的混合步进电机上使用该技术。 但我似乎无法使步进电机上的这种算法保持稳定... 我使用 PI 控制器来控制电机速度、这在 PMSM 上非常有效、 但是、在步进电机上、当我的增益足够高以达到所需速度时、环路变得不稳定、因此我似乎不得不使用 PID 而不是 PI 稳压器...

但是、有人不知道为什么它在 PMSM 电机上与 PI 合作、而不是在混合步进电机上工作?

感谢您的意见。

此致

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PI 和 PID 均可用于步进。 TI controlSUITE 中有一个步进示例项目、该项目使用 PI 作为电流闭环。 "\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8412-C2-Kit_v131\Stepper"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming、您好!

    您提到的项目使用 PI 电流调节。 我还实现了这一点、它在两相步进电机和三相 PMSM 上都可以正常工作。 但这是我遇到问题的 FOC 设置中的速度环路。 因此速度环路的输出是 q 轴电流环路的输入。 这对于我的设置中的 PMSM 而言是稳定且可完美调节的、但对于步进电机而言似乎是不可能的... 但我不知道是什么导致了这种差异...

    此致

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您也可以参考该项目在其他相位步进器上实现它。 如果您有用于步进电机的速度传感器、只需将基准和反馈更改为速度、则输出可以是 PWM 占空比或目标电流、您也可以将其用于速度闭环。 您可以在 TI controlSUITE 或 C2000Ware (\libraries\control\DCL)中找到有关 PI 的更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yanming、

    但我知道如何实现 PI 稳压器。 只有步进电机控制环路的调优参数在 FOC 设置中看起来无法稳定。 它可以与低极数 PMSM 电机配合使用。 因此、它必须与极数或电机凸极有关。 我希望有人能给我指正确的方向...

    再次感谢。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PI 可用于任何电机以实现速度和电流闭环控制、而不仅仅是低极对 PMSM。 您需要知道 PI 的输入和输出是什么、并为稳压器设置正确的 Kp、Ki。

    用于电机所用 PI 的所有实验室项目在 controlSUITE 和 MotorWare 中、您可以从 TI 网站下载 controlSUITE 并参考它。 以根据您的电机参数和系统调整 KP 和 KI。