This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:一个占空比完成后的 TZ 触发 PWM 输出

Guru**** 2567115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587824/tms320f28075-tz-trip-pwm-output-after-one-duty-cycle-finished

器件型号:TMS320F28075

您好、Chambes、

我的客户正在使用 F28075设计数字电源相关项目。 他们对 TZ 有疑问。 他们想要知道的是、当发生 TZ 事件时、是否可以在一个占空比通过后触发 PWM 输出、而不 是立即触发。 例如、当过流事件在时间1发生时、触发 TZ 信号。 然后、PWM 输出将在时间2截止。

由于延迟时间的原因、他们不希望使用软件使 PWM 输出跳闸。

您是否愿意建议如何执行此操作?

非常感谢、

BR、

年轻  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻、

    这不是一种典型情况、但它们可能能够配置 ePWM 消隐窗口以忽略除每个周期的前 N 个周期之外的所有周期。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tommy、
    您认为 F28075上的延迟跳闸区域功能是否可以满足此要求?
    谢谢。
    年轻
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    年轻、

    如果 ePWM 如图所示进行配置(先递增后递减计数)、并且输出只能在一个计数方向上跳闸、那么延迟跳闸功能应该正常工作。

    TZCTL 寄存器允许您为每个计数方向设置操作。

    Tommy