This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:GPIO 上可承受的最大电流

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588612/tms320f28035-the-max-affordable-current-on-gpio

器件型号:TMS320F28035

你(们)好

对于上图、它是 PWM 输出。

R45两端的最大电压为~1V。 因此、GPIO 上的最大电流为1V/100 Ω= 10mA。

在数据表中、 有一个参数输出钳位电流。  输出钳位电流的含义是什么? 对于10mA 以上的电流、可以吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有没有回复?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    绝对最大额定值表通常描述了超过条件时器件何时可能遭受永久损坏。  例如、在绝对最大额定值表中、+/-20mA 的条件是电压小于0V (VSS)或大于 VDDIO。  在这些条件下、内部 ESD 保护二极管将激活并开始将电流传导到 VSS 或 VDDIO。  如果您允许超过+/- 20mA 的电流、ESD 二极管可能会永久降级。

    我认为您正在寻找的是"建议运行条件"表:

    Tommy