请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 你(们)好
对于上图、它是 PWM 输出。
R45两端的最大电压为~1V。 因此、GPIO 上的最大电流为1V/100 Ω= 10mA。
在数据表中、 有一个参数输出钳位电流。 输出钳位电流的含义是什么? 对于10mA 以上的电流、可以吗? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
对于上图、它是 PWM 输出。
R45两端的最大电压为~1V。 因此、GPIO 上的最大电流为1V/100 Ω= 10mA。
在数据表中、 有一个参数输出钳位电流。 输出钳位电流的含义是什么? 对于10mA 以上的电流、可以吗? 谢谢。