This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] eSMO 控制问题

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588514/esmo-control-issue

你(们)好

我们的 eSMO 库使用方框图 3进行电流观测器设计和反电动势计算。

但我认为方框图1和方框图2对于电流观测器设计和反电动势计算而言更简单、更合理、

以及无 传感器电机控制设计 版本中 SMO 的方框图1。

请帮助澄清我的问题、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确的 SMO 传递函数是图3、图1和图2都不准确、并且无法获得因缺少误差或反电动势项而产生的正确估算电流。