This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:为了扩展地址、能否将16位异步存储器的 A14、A15连接到 EMIF 的 EM1A[18:17]?

Guru**** 2578735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587424/ccs-tms320f28377s-could-i-connect-a14-a15-of-16-bit-asynchronous-memory-to-em1a-18-17-of-emif-for-the-purpose-of-expanding-address

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

请看这张图片、然后给我一个答案? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、不建议这样做。  EMIF 无法将地址线从 A[14:13]重新映射到 A[18:17]。

    EMIF A[14:13] (与 RAS 和 CAS 复用)应路由到异步 SRAM A[15:14]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    相反、您可以使用一些 GPIO 引脚并通过 SW 对其进行控制以扩展地址线。

    Vivek Singh