This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28052F:使用 Instaspin FOC 进行电流限制

Guru**** 2768075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/585718/tms320f28052f-current-limiting-with-instaspin-foc

器件型号:TMS320F28052F

嘿、在这里、我要使用 Instaspin FOC 组合一个电动自行车控制器、我的目的是在骑车时提供两个用户输入变量来控制电机。 这是一个中驱动器控制器、因此电机直接驱动踏板系统、然后通过自行车标准传动装置。

第一个变量显然是电机的转速。 对于中等驱动套件、这与您将要进行阻抗的节奏直接相关、并与通过传动装置的速度间接相关。

不过、第二个变量是提供给电机的电流、在正常驾驶情况下、电机会近似为电机辅助提供的功率。

虽然改变电机的速度非常容易、但我无法找到任何直接的方法来即时改变控制器的电流限制。 我是否错过了一些明显的东西?

我已经完成了所有实验、但除了扭矩控制器之外、没有其他实验、实际上讨论了电流限制、除了您可以在初始化之前将电机设置为的最大值。

我搜索并找到了此主题...

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/902/t/296202

但这里的情况似乎并不完全匹配。 在调试时、我尝试更改 pid_spd 部分中的一些值、但这些数字实际上不会更改、只是回退到之前的位置。

立即启动程序后、outmin 和 outmax 的 pid_spd 中存在的值与 ctrl.c 中存在的值匹配、但一旦电机开始旋转、它就会更新为其他值。 作为电机常规运行例程的一部分、此值似乎不断更新和刷新。

具有两个可变控制环路似乎并不是 Instantin 最初设计的目的。 当然、它在两个控制环路周围运行、在电机负载过重时提供恒定电流、这样就无法保持恒定速度、但我知道、一旦您开始改变电流限制、控制器稳定性就会引入方程中。

在运行期间是否有任何简单的方法来限制电流? 或者可能是一种将电机停用一秒钟的方法、在某个位置更新最大电流、然后重新激活(证明停用和重新激活非常快)? 我使用实验11e 开始飞行。

非常感谢、

Matt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、只需写信告诉您、我正在研究您的问题、希望很快为您解答

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。 我期待收到您和团队的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新? 动态电流限制似乎是一件根据情况需要/需要能够执行的明显事情。