This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:加电时、VREFHIA、VREFHIB、VREFHID 的 ADC 基准是否存在条件?

Guru**** 2580155 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075, OPA320, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588131/tms320f28075-is-there-a-condition-for-the-adc-reference-of-vrefhia-vrefhib-vrefhid-at-power-on

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件: OPA320OPA350

大家好

我需要你的帮助。

我对 TMS320F28075的加电顺序有疑问。
加电时、VREFHIA、VREFHIB、VREFHID 的 ADC 基准是否存在条件?

关于上电序列数据表包含以下条件。

5.7.1.2电源定序
・必须使用外部电源为 VDDIO、VDD3VFL、VDDOSC 和 VDDA 提供3.3V 电压。 VDDIO、VDD3VFL、VDDOSC 和 VDDA 应 一起上电、并在运行期间彼此保持在0.3V 范围内。
・在为器  件供电之前、不应向任何数字引脚施加比 VDDIO 高0.3V 以上的电压、也不应向任何模拟引脚施加比 VDDA 高0.3V 以上的电压。
・当使用外部电源为 VDD 供电时、VDDIO 上的电压应 始终大于 VDD 或不小于 VDD 0.3V。
・电源应在10ms 内斜升至满轨。 当使用 内部 VREG 时、电源序列由内部处理。

此致
Maekawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maekawa、

    VREFHI 必须始终小于 VDDA。

    由于在功能运行期间 VREFHI < VDDA、因此处理此问题的最简单方法是使用 VDDA 为驱动 VREFHI 的运算放大器(我们建议使用 OPA320或 OPA350)供电。 这将确保 VREFHI 在正常运行和加电期间不会超过 VDDA。

    如果您使用不同的运算放大器、则可能需要采取其他预防措施、以确保 VREFHI 在加电期间不超过 VDDA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    感谢你的答复。

    此致、