请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28075 主题中讨论的其他器件: OPA320、 OPA350
大家好
我需要你的帮助。
我对 TMS320F28075的加电顺序有疑问。
加电时、VREFHIA、VREFHIB、VREFHID 的 ADC 基准是否存在条件?
关于上电序列数据表包含以下条件。
5.7.1.2电源定序
・必须使用外部电源为 VDDIO、VDD3VFL、VDDOSC 和 VDDA 提供3.3V 电压。 VDDIO、VDD3VFL、VDDOSC 和 VDDA 应 一起上电、并在运行期间彼此保持在0.3V 范围内。
・在为器 件供电之前、不应向任何数字引脚施加比 VDDIO 高0.3V 以上的电压、也不应向任何模拟引脚施加比 VDDA 高0.3V 以上的电压。
・当使用外部电源为 VDD 供电时、VDDIO 上的电压应 始终大于 VDD 或不小于 VDD 0.3V。
・电源应在10ms 内斜升至满轨。 当使用 内部 VREG 时、电源序列由内部处理。
此致
Maekawa