请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
在进行了一个暗示 X 射线曝光的测试后、我的组件具有错误的 PARTID (0xFFFF 而不是0x00EF)、因此 CCS 3.3的片上编程器无法打开(它会检查 PARTID 以允许使用所选算法文件进行闪存操作)。
我尝试使用 SDFlash 实用程序来实现 Spectrum Digital、但由于我使用相同的算法文件、我无法继续。
是否有解决方案可以在不检查该 PARTID 值的情况下擦除/写入内部闪存? 还是修正 PARTID 寄存器?
感谢您的回答、
Jérôme μ A