This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:如何使用错误的 PARTID 进行闪存(0xFFFF)

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587960/ccs-tms320f28335-how-to-flash-with-an-errouneous-partid-0xffff

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在进行了一个暗示 X 射线曝光的测试后、我的组件具有错误的 PARTID (0xFFFF 而不是0x00EF)、因此 CCS 3.3的片上编程器无法打开(它会检查 PARTID 以允许使用所选算法文件进行闪存操作)。

我尝试使用 SDFlash 实用程序来实现 Spectrum Digital、但由于我使用相同的算法文件、我无法继续。

是否有解决方案可以在不检查该 PARTID 值的情况下擦除/写入内部闪存? 还是修正 PARTID 寄存器?

感谢您的回答、

Jérôme μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这是不可能的。 我认为闪存 API 也会检查 PARTID、因此无法擦除或编程闪存。

    我也会将我们的闪存算法开发人员的意见。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、
    该算法是否存在忽略 PARTID 值的现有"调试"版本? 或者可以创建一个:)

    Jérôme μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerome、


    否、没有可绕过 PARTID 检查的闪存 API 库调试版本。


    此致、

    曼诺伊