This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:TMS320F28027

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, DRV8305-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/586679/ccs-tms320f28027-tms320f28027

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:MOTORWAREDRV8305-Q1EVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我不熟悉 Code Composer Studio。 我目前正在使用 drv8305-q1evm_revA 板、使用 motorware GUI 编写器进行一些初步的电机测试。  

我正在尝试构建实验5a、但遇到以下错误。 我不确定如何解决此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aishwarya、

    您能否检查项目中的多个 cmd 文件? 其次、前面的实验构建良好?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautam、

    是的、以前的实验构建良好。 我检查了项目、实际上有多个 cmd 文件。 当我排除了其他文件时、我能够成功构建。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒的 Aishwarya!

    祝您好运、
    Gautam