This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049M:F280049中的 AIO 引脚

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/586807/tms320f280049m-aio-pin-in-f280049

器件型号:TMS320F280049M

尊敬的所有人

我看到 AIO 仅支持 F28004x 器件中的数字输入。

我们支持输入/输出的前一个系列中的内容。

这会使客户感到困惑、难以分配他们的引脚分配。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bard、

    该设计实际上仅支持输入模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Devin

    什么是特殊模拟模式?

    2.为什么修改它是出于什么原因?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bard、

    GPIO22和 GPIO23用于片上直流/直流转换器(3.3V -> 1.2V)。  默认情况下、它们以该模式出现、但您可以根据需要将它们切换为 GPIO。

    F28004x 使用不支持输出模式的架构。  以前具有带输出 AIO 的设计(例如 F2803x、F2806x)使用不同的模拟架构。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devin、

    感谢您的评论。
    项目1)。
    我知道这2个处于初始状态的引脚连接到直流/直流转换器、如果输出为高电平或低电平、这2个引脚(输入/输出)的方向如何?

    项目2)。
    团队是否因成本或任何优势而改变了模拟架构?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bard、

    默认情况下、两个直流/直流引脚都应为高阻态、因为直流/直流在加电时被禁用、直到/除非由软件启用。

    就新的模拟架构而言、有相当多的改进。  其中一些最明显的做法是:

    • ADC 直流规格得到了很大改进(增益、偏移和线性误差)
    • 改进了 ADC 交流规格(SNR、THD、SFDR)
    • 某些器件具有16位 ADC
    • 多个 ADC 块允许支持3倍或4倍同步采样(传统器件上为2倍)、具体取决于存在多少个 ADC 模块
    • 系统 ADC 采样吞吐量增加(由于多个 ADC 模块)
    • 器件现在具有缓冲 DAC
    • 与 F2805x 相比、PGA 性能和选项有所提高
    • 更多比较器和比较器配置选项