请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
大家好、团队、
我有一位客户正在尝试找到 F28377S 器件缓冲 DAC 的最大时钟。 经过时钟结构和 DAC 方框图后,客户收到了以下反馈:
" 我费尽周章 地研究了时钟系统。 这是与缓冲 DAC 相关的方案。 在此 方案中、XL (参考 osc)->PLL (乘法器)->PCLKCR13 (DACa 的门)。 根据它、DAC 时钟被设定为200MHz 的 SYSCLK。 我是对的吗? 我不会与系统 PLL 混乱、系统 PLL 设置由 SYSCTRL.c 文件完成的 CPU 时钟。 我要问一个简单的问题:什么是缓冲 DAC 时钟、我也在随附的图片中画出了这个问题。 "
缓冲 DAC 如何选通。
感谢你能抽出时间、
Kishen