This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:SPRUHX5G 中的 SPICLK 方向

Guru**** 2540000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1179296/tms320f28377s-spiclk-direction-in-spruhx5g

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我在 SPRUHX5G 图17-6中看到 SPI 模块从配置 A 问题:

我认为,这种做法的方向是不正确的。

格尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也可以通过单击"提交文档反馈"链接来报告任何问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerd、

    你是对的。 此图需要一些更改。 请随时通过提供的链接提交文档反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否绘制正确的连接、因为我想了解确切的行为。

    格尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SPI 受控模式下、SPICLK 信号是 MCU 的输入。 此外、SPISTE 信号会门控 SPICLK 信号。 当 SPISTE=0时、SPICLK 被允许传递到 SPI。 当 SPISTE = 1时、SPICLK 信号从 SPI 中被阻止。