This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28027F:构建 BOOSTINTERAVED PFC 时出错

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/586592/ccs-launchxl-f28027f-errors-while-building-boostinterleaved-pfc

器件型号:LAUNCHXL-F28027F
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我在 developement_kits 中采用了 HVPFC2PHIL/PFCC2PHILin、并尝试构建它。

我遇到以下错误。请帮我解决。

说明资源路径位置类型
链接过程中遇到错误;"PFC2PhiL.OUT"未构建 PFCC2PhiL C/C++问题

2.gmake:***[PFC2PhiL.OUT]错误1 PFC2PhiL C/C++问题

3.gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 PFC2PhiL C/C++问题

4.program 将不适合 F28027_RAM_PFCC2PHIL.CMD PFCC2PhIL 90 C/C++线问题

未解析的符号_PWM_PFC2PHIL_CNF、首先在./PFC2PhiL-Main.obj PFC2PhiL C/C++ problem 中引用

未解析的符号仍然是 PFC2PhiL C/C++问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="gannamraju Kumar"] 4.program 将不适合 F28027_RAM_PFCC2PHIL.CMD PFCC2PhiL 第90行 C/C++问题

    您是否尝试使用闪存配置而不是 RAM?

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在使用闪存时遇到以下错误。

    说明资源路径位置类型

    声明与"UINT16 RamfuncsLoadEnd"(第53行声明) PFC2PhiL-Main.c /PFC2PhiL 第122行 C/C++问题不兼容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您现在能否提及链接到项目的.cmd 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    controlSUITE\device_support\f2802x\v129\DSP2802x_common\cmd\F28027.cmd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您如何将配置从 RAM 更改为闪存?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过执行此操作、
    www.youtube.com/watch
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马丁是我的好朋友! 您可以直接通过以下方式完成此操作:
    右键点击 Project -> Build Configuration -> Set Active -> RAM/FLASH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢主席先生,

    该错误已被消除。

    但剩余误差是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    删除此项目并导入新项目、然后执行此操作! 在您当前的项目中、您对视频的更改似乎很少。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,即使我导入了一个新项目,我也遇到了同样的错误。我也在另一个系统中打开了。只是从 RAM 更改为闪存。

    谢谢。