Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我是 Jongwoo Kim、我正在为 ePWM X-BAR 而挣扎。
我的目的是从 CMPSS.CTRIPH 生成 DCAEVT1.SYNC 信号、以便 ePWM 模块可以与比较器输出的上升沿同步。
我测试了实现此功能的3种方法、如下所示:
1. CMPSS.CTRIPOUTH -> GPIO_OUT --- 有线连接--> GPIO_IN -> EXTSYNCIN ->同步。
2. CMPSS.CTRIPOUTH -> GPIO_OUT --- 有线连接--> GPIO_IN -> GPIO X-BAR -> TRIPx -> DCAH -> DCAEVT1.SYNC ->已同步。
3. CMPSS.CTRPH -> ePWM X-BAR -> TRIPx -> DCAH -> DCAEVT1 .SYNC ->已同步。
我使用方法1和2成功获得了同步 ePWM。 因此、我认为 CMPSS 和直流模块中没有问题。
但是、当我尝试方法3 (这是最有吸引力的方法、因为它不使用外部连接)时、ePWM 模块不同步。 只需自由运行。
因此、我认为 方法3中的 CMPS.CTRPH -> ePWM X-BAR -> TRIPx 步骤存在问题。
在这种情况下、您能给我一些帮助吗? 以下是我对 CMPSS 和 ePWM 模块的设置。 (请注意、比较器输出和直流子模块正常、正如我之前提到的那样)
(比较器输出正常。 CTRIPOUTH 也可以。 但我不确定 CTRIPH 是否正常。)
Cmpss2Regs.COMPCTL.bit.CTRIPHSEL = 2; //数字滤波比较器输出上传到 ePWM X-BAR
EPwmXbarRegs.TRIP10MUX0TO15CFG.bit.MUX2 = 1;// CMPSS2.CTRIPH -> MUX2输出-> TRIP10MUXENABLE 开关
EPwmXbarRegs.TRIP10MUXENABLE.bit.MUX2 = 1;// TRIP10MUXENABLE 启用 MUX2
EPwmXbarRegs.TRIPOUTINV.bit.TRIP10 = 0;//高电平有效
EPwm7Regs.DCTRIPSEL.bit.DCAHCOMPSEL = 9;//为 DCAH 选择 TRIPIN10
(我还测试了直流子模块,以便 DCAH->DCAEVT1.sync 正常工作。)
感谢您提前关注。
此致、