This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:F2806x ePWM 同步方案

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/565750/tms320f28069-f2806x-epwm-sync-scheme

器件型号:TMS320F28069

在 TRM 中、不清楚 F28069上存在什么同步方案。  可以通过将 TRM 读作方案1或方案3来解释这一点。  请确认它是什么。

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stuart:

    该器件使用方案1。 您能否详细说明不清楚的器件、以便我们能够更新我们的文档?

    此致、
    Kris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的本主题。

    对于新客户、请修改 TRM 并删除图3-8和3-9。