请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 主题中讨论的其他器件:C2000-GANG
您好!
我们在 F28069大规模生产中遇到了问题。
使用 C2000-GANG 或 XDS200进行预编程后、F28069器件会安装在 PCB 上。
在150个器件中、有7个器件的闪存似乎损坏了。
在编程过程中、所有器件都被正确检查(擦除/编程/验证)
但在 PCB 上安装后、应用程序将无法运行。
检查坏设备的内存后、将删除0x003D8000至0x003DBFF7之间的数据。
重新编程器件时、它可以正常工作。
我们想知道 C2000闪存的位置可能会损坏。
即使 Verify 为 OK、这是否会在程序员(GANG 或 XDS)中产生错误?
此类闪存损坏问题中应检查哪些内容。
此致
库米