This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:C2000闪存数据损坏

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/566146/tms320f28069-c2000-flash-data-corrupted

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:C2000-GANG

您好!

我们在 F28069大规模生产中遇到了问题。
使用 C2000-GANG 或 XDS200进行预编程后、F28069器件会安装在 PCB 上。
在150个器件中、有7个器件的闪存似乎损坏了。

在编程过程中、所有器件都被正确检查(擦除/编程/验证)
但在 PCB 上安装后、应用程序将无法运行。
检查坏设备的内存后、将删除0x003D8000至0x003DBFF7之间的数据。
重新编程器件时、它可以正常工作。

我们想知道 C2000闪存的位置可能会损坏。
即使 Verify 为 OK、这是否会在程序员(GANG 或 XDS)中产生错误?
此类闪存损坏问题中应检查哪些内容。

此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有故障设备上的错误签名都相同或不同(随机位置和值?)

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    我们将检查这一点、因为我们已重新编写了大多数故障芯片
    目前、我们只读取了一个器件的存储器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够检查此项?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    非常感谢您的回复。
    很抱歉耽误你的时间。
    正在等待从客户处获取数据。

    是、大多数器件上都有错误签名
    所有故障器件的位置相同。

    如下所示、地址0x003D8000至0x003DBFF7处的数据
    发生故障的器件变为 FFFF。

    0x003D8000:FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF |
    0x003D8008:FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF |
    0x003D8010:FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF |
    :μ A
    0x003DBFE0:FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF |
    0x003DBFE8:FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF |
    0x003DBFF0:FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF |
    0x003DBFF8:86BE 8BBE 0006 D00E 8394 D00C 8A94 2BC5 | +。

    此致
    库米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    对此有任何评论...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库米、

    这很可能是工具问题。 客户是否运行一些校验和以确保 COFF 文件完全编程?

    此致、
    曼诺伊