This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:使用 SPI 与 TMS320F28PLC84进行主机控制传输协议通信

Guru**** 2601385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568353/tms320f28062-host-control-transport-protocol-communication-with-tms320f28plc84-using-spi

器件型号:TMS320F28062
主题中讨论的其他器件:TMS320F28PLC84

尊敬的所有人:

我将 G3-PLC 与 TMS320F28062搭配使用作为主机微控制器、将 TMS320F28PLC84搭配使用作为 PLC 芯片。

由于定制板已将 TMS320F28062的2个 UART 用于其他用途,我想知道是否可以使用 SPI 接口 与具有 HCT 协议的 TMS320F28062和 TMS320F28PLC84之间进行通信?

如果是、如果您能将我转至任何相同的文档、那将不胜感激。  

此致、

Shailja Shukla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shailja,

    不能,我们只能使用 UART 接口,因为调制解调器软件现在只要求 UART 作为通信模式。

    此致。