请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28062 主题中讨论的其他器件:TMS320F28PLC84、
尊敬的所有人:
我将 G3-PLC 与 TMS320F28062搭配使用作为主机微控制器、将 TMS320F28PLC84搭配使用作为 PLC 芯片。
由于定制板已将 TMS320F28062的2个 UART 用于其他用途,我想知道是否可以使用 SPI 接口 与具有 HCT 协议的 TMS320F28062和 TMS320F28PLC84之间进行通信?
如果是、如果您能将我转至任何相同的文档、那将不胜感激。
此致、
Shailja Shukla