This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28346:确认通过 McBSP 引导 C28346

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/570903/tms320c28346-confirm-c28346-boot-via-mcbsp

器件型号:TMS320C28346

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

现在、客户将在其应用中使用 C28346和 F28375S 器件。 他们正在考虑通过 McBSP 从 F28375S 启动 C28346。 根据引导加载程序功能(sprufn5b.pdf)文档、表7中介绍了该功能的"不同 XCLKIN 值的比特率值"。 他们有一些问题、如下所示。

[问题]
F28375S 是否需要将这些比特率发送到 C28346器件? 或者、F28375S 是否可以使用更高的比特率、因为该值仅是 C28346的发送值?

如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaka、

    我不确定我是否理解您的问题。 您是否可以为 C28346提供更快的引导比特率? 在我看来、如果你提供一个更快的 XCLKIN 或者载入一个定制内核来改变 McBSP 的时钟设置、在继续下载剩余数据之前、比特率可能会更高。 根据 SYSCLK 为 XCLKIN 的1/2、LSPCLK 为 SYSCLK 的1/4、而 CLKG 为 LSPCLK 的1/2。 如果您将60MHz 馈送到 XCLKIN、则生成的 CLKG 将为3.75MHz。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark。

    感谢您的评论。
    是的、外部器件(我的客户案例中为 F28375)在启动期间为 C28346提供更快的比特率。
    请允许我确认以下简单问题。
    [问题]
    当 C28346将通过 McBSP 引导时、C28346的 McBSP 是否作为主器件工作?
    例如、C28346在引导期间是否会为 F28375提供时钟?

    此致。
    Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaka、

    C2834x 上的 McBSP 处于从模式。 为了接收和发送数据、它需要在 MCLKX 上看到一个时钟。 SPRUFN5B 的第2.15节对此进行了明确记录。 如前所述、如果客户想要更快的比特率、他们可以为 C2834x 提供更快的 CLKIN、拥有初始引导内核来调整 SYSCLK 和 McBSP 时钟设置、或同时进行这两者的组合。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    感谢您的宝贵意见。
    请允许我确认以下一个问题。
    要汇总您的意见、如果不使用自定义引导加载程序、客户需要对表7中不同 XCLKIN 值的比特率值感到满意。 在下载数据之前、使用客户引导加载程序可以获得更高的比特率。 我的理解是否正确?

    在使用 XCLKIN 至60MHz 时,您是否会在不使用自定义引导加载程序(即使用 ROM 引导加载程序)的情况下告诉我最大位速率?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    请就我的问题提供您的评论吗?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="KAK">要汇总您的意见,如果不使用自定义引导加载程序,客户需要对表7中不同 XCLKIN 值的比特率值感到满意。 在下载数据之前、使用客户引导加载程序可以获得更高的比特率。 我的理解是否正确? [/报价]

    是的。 如果使用标准引导加载程序、主 McBSP 必须根据表中规定的频率为 C28346提供位时钟。 他们可以编写自定义引导加载程序以增加频率。  

    [引用 USER="Kaka"]在使用 XCLKIN 至60MHz 时,您是否会在不使用自定义引导加载程序(即使用 ROM 引导加载程序)的情况下告诉我最大位速率?  

    您可以使用表中提供的值推断频率。 如果您将 XCLKIN 加倍、CLKG 将加倍。 因此、对于60MHz XCLKIN、CLKG 将为3.75MHz。

    谢谢、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的评论。
    请允许我确认以下问题...
    如果客户将20MHz 用于 C28346、则主机 CPUI (在本例中为 F28375)是否必须发送符合表7上速度规格的时钟?
    即 SYSCLKOUT=10MHz、LSPCLK=2.5MHz、CLKG=1.25Mhz。

    我的理解是否正确?

    此致。
    Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 没错。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的评论。 我明白了。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我有更多的问题是我的客户。 请让我确认这一点。
    他们认为、如果 F28375S 发送的数据快于 table7、C28346可能会接收/发送数据、因为 McBSP 与 FCYNC 和 MCLK 同步。
    因此、他们想知道为什么 F28375S 的输出时钟需要根据 C28346上使用的输入时钟进行调整。

    此致。
    Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我正在等待您的反馈...

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaka、

    数据表中的 McBSP 时序要求(SPRS516的表6-49) 指出这是不可能的。 McBSP 可以发送或接收的最大时钟速率等于 CLKG 设置。 由于 CLKG 被配置为 LSPCLK/2、所以输入时钟被限制在那个频率。  

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    感谢您的回答。
    我明白了。 我将向客户解释这一点。

    此致。
    Kaka