This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28377S:更新了 controlSUITE

Guru**** 2527670 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMS320F28377S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568727/rtos-tms320f28377s-update-controlsuite

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:TI-RTOS

 当我检查更新时、它拒绝访问。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否以管理员权限运行 TI Resource Explorer?

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它具有管理员权限。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    验证您是否没有任何代理或其他可能阻止您连接的项目。 通常,这些问题中的大多数都与运行更新程序的权限有关。

    您也可以尝试打开 controlSUITE 根文件夹中的命令窗口并运行:"updater.exe /checkkne"。 这基本上就是 TI Resource Explorer 正在运行的内容。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320F28377S

    工具/软件:TI-RTOS

    实现 updateer 命令的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够解决此问题? 您之前的帖子看起来不是像我所描述的那样通过命令行运行该"exe"。 如果仍有问题、我建议使用 zip 安装程序进行全新安装。

    如果您正在寻找基本器件支持而不是开发套件/应用项目、则可以查看我们的 controlSUITE 后续新包、即 C2000Ware: www.ti.com/.../c2000ware

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它尚未解决。 我将根据您的指示执行该操作。 非常感谢。