This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARCEXPKIT:使用外部 PWM 信号运行 SEPIC

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/570250/tmdssolarcexpkit-running-sepic-with-external-pwm-signal

器件型号:TMDSSOLARCEXPKIT

您好、

我正在使用 TI C2000太阳能探索套件构建一个电网外电池充电/逆变器项目。

我在配置 ADC 引脚以 同时实现逆变器和 SEPIC 控制时遇到问题

因此、我尝试使用 Arduino Due 从外部控制 SEPIC。  

我只是想知道两件事:

1)能否将信号从 Arduino 数字引脚(3.3V)发送到 SEPIC 板。 (F28035将只与逆变器之间发送信号)

2) 2) SEPIC 端占空比(DUTY4A)的公式是什么? (MOSFET 的 PWM)

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    该资料袋的驻地专家目前已不在办公室,因此可能会延迟答复。 感谢您的耐心等待。

    此致、
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道为什么您说您无法使用套件本身的控制卡进行控制、

    我们有一个项目正是为了实现这一点。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\SolarExplorer_v1.1\SolarExplorer_PVBattChg_F2803x
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试同时运行逆变器和 SEPIC。


    希望构建并网逆变器/电池充电系统。  

    我可以自己运行逆变器项目、也可以自己运行电池充电项目、但无法找到将这两个项目集成在一起的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、我们没有一个将它们组合在存储应用程序中的项目、祝您的项目顺利。