请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSSOLARCEXPKIT
您好、
我正在使用 TI C2000太阳能探索套件构建一个电网外电池充电/逆变器项目。
我在配置 ADC 引脚以 同时实现逆变器和 SEPIC 控制时遇到问题
因此、我尝试使用 Arduino Due 从外部控制 SEPIC。
我只是想知道两件事:
1)能否将信号从 Arduino 数字引脚(3.3V)发送到 SEPIC 板。 (F28035将只与逆变器之间发送信号)
2) 2) SEPIC 端占空比(DUTY4A)的公式是什么? (MOSFET 的 PWM)
非常感谢