This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:在 CCS 调试运行下的闪存 API Flash_Erase()期间意外复位。

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/570109/ccs-tms320f28069-unexpected-resets-during-a-flash-api-flash_erase-under-ccs-debug-run

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的客户报告了在 CCS 调试运行下的闪存 API Flash_Eras()期间的复位。

您是否同意这是可能的?   我们是否可以解决这个问题?

我附上他们的测试结果摘要。

复位的时刻与程序流程无关。 CCS 在擦除操作期间执行某些操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道 BOR 复位是否会触发器件复位。 您是否已经探测 VDDIO 并查看 VDDIO 是否低于数据表中定义的 BOR 限值?


    WD 不应是复位源、因为在闪存 API 例程中禁用了 WD。


    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj、
    感谢您的意见。 我们将尝试。