This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/SM73201-ARC-EV:SM73201-ARC-EV,RD 195,设置,自检和编程问题

Guru**** 2805425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/570332/starterware-sm73201-arc-ev-sm73201-arc-ev-rd-195-set-up-selt-test-and-programming-issues

器件型号:SM73201-ARC-EV

工具/软件:Starterware

尊敬的 TI:

我们还面临着与 RD195相同的以下问题。  

1.通电后,LD 4和 LD 5打开,未观察到状态指示灯闪烁。

2.手动按下 SW1时,不会观察到自检推论。  

与器件的通信也不起作用。 我们已经尝试了,白蚁,超级终端。 据我所知、我必须假设器件尚未编程。  

4.请在下面找到 RD195电路板图像-似乎未对电路板进行编程。 (J5端口的所有引脚均存在)

 我们还尝试了以下方法:

3.通讯设置- RS232 -状态为已连接。 但是、电路板没有响应。 PFA。

(a)术语:

(B)超级终端

(C) TI 电弧检测 GUI -能够识别 COM3。 但是、其状态是未连接到 RD195

我们希望征求您对以下方面的建议:

1.我们已下载并构建 TI 提供的电弧检测示例程序。 该程序已成功执行、CCS v6中没有错误。

 我们能否将该程序调试到当前的 RD 195模块中?  如果是、请建议程序和 JTAG 器件型号。

2.我们能否收到一个预编程的电路板以代替当前电路板。 我们需要更多 RD 195评估板、如何确保在下次购买时预先对板进行编程? 请提供建议。  

3.更换我们收到的电路板的准备时间是多少?

4。 我们已安装电弧检测接口 GUI。 无法找到说明手册或应用手册,请向我们发送包含用例的链接或文档。  

谢谢  

Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将此主题移至 C2000论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我可能能够回答一些编程问题。 我将不得不在物流方面向其他人提出要求

    [引述 USER="Abhinava Chaitanya Moreddy)]我们能否将此程序调试到当前的 RD 195模块中?  如果是、请建议程序和 JTAG 器件型号。

    我使用频谱数字 XDS510 USB PLUS 在该板上加载代码和进行调试。 您可以使用随软件一起提供的 CCXML 文件(在 CCS/文件夹下)通过 CCS 进行连接。  

    有关其他提示、请参阅这些帖子  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。


    未对您的 RD-195板进行编程。 请对电路板进行编程或将其退回以进行更换。

    此致、

    Christo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    您能否提供负责退回电路板的代理或人员的联系信息? 如前所述,新加坡收到了这一订单。

    同时、我们希望购买一个已编程的 ARC 检测评估板。 我们是否可以通过任何方式从特定卖家确认该板已编程? 阅读这些帖子、我知道有一份特定库存的195 RD 板尚未编程。

    随着项目时间的推移、我们希望在等待更换之前购买的 RD -195电路板的同时购买预编程的 RD -195电路板。


    您能不能告诉我们卖家已更正的 RD 195库存、谁可以发货到新加坡。

    等待您的最早回复

    谢谢
    Abhi