请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSHV1PHINVKIT
你好
我对这一宽泛的评级感到困惑。
我已经看到这是600W 逆变器、但在测试部分中、我们必须连接1000W 负载。
此逆变器可以处理的最大负载是多少?
根据 IGBT 数据表、该 逆变器可以处理1000W 以上的功率。因此、该逆变器应能够处理1000W 以上的功率。
我将修改该逆变器、而不是6kW。 那么、我要做的是更改栅极驱动器和 MOSFET、它是否起作用?
请帮帮我。
谢谢