This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHV1PHINVKIT:此逆变器的最大输出功率是多少?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/570401/tmdshv1phinvkit-what-is-the-maximum-output-power-of-this-inverter

器件型号:TMDSHV1PHINVKIT

你好

我对这一宽泛的评级感到困惑。

我已经看到这是600W 逆变器、但在测试部分中、我们必须连接1000W 负载。

此逆变器可以处理的最大负载是多少?

根据 IGBT 数据表、该 逆变器可以处理1000W 以上的功率。因此、该逆变器应能够处理1000W 以上的功率。

我将修改该逆变器、而不是6kW。 那么、我要做的是更改栅极驱动器和 MOSFET、它是否起作用?

请帮帮我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Athula、

    该资料袋的驻地专家目前已不在办公室,因此可能会延迟答复。 感谢您的耐心等待。

    此致、
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电源中、始终有组件的额定值可能高于最终电源的额定值、原因有多种

    设计人员希望设计中的裕度能够承受故障

    最低额定功率组件决定最终输出功率

    对于该设计、电感器是瓶颈、因此符合设计的功率规格。  

    您可以在设计上进行修改、并将其作为参考。 根据您的描述、您已走上正轨。