This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 Instaspin 进行再生的步骤。

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/567629/steps-for-regeneration-with-instaspin

尊敬的所有人:

我使用的是 Lab5a、扭矩控制。 我通过电位器发出 IQ_ref 命令。 与本实验中一样 ,CTRL_setFlag_enableSpeedCtrl()已被禁用。 因此、我假设无需担心速度控制环路。

我想执行再生、因此请检查我的步骤、如果我做了一些错误、建议我做些什么。

在 UpdateIqRef()函数中,我添加了-

if (IQ_ref =_IQ (0.0))

if (_IQabs (gMotorVars.Speed_KRPM)>_IQ (0.0))

IQ_ref=_IQ (-5.0);

从上面开始、我假设如果我将电位计设为零、则应以低速率进行再生。

请就我的步骤提出建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、

    您在上面所示的内容看起来是正确的。 如果 IQ 参考值为0、则仍有轴旋转、则将 IQ 参考值设置为负将允许电机再生

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的确认。

    祝你度过美好的一天!