This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHV1PHINVKIT:需要帮助才能完成此工作

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568855/ccs-tmdshv1phinvkit-need-help-to-get-this-work

器件型号:TMDSHV1PHINVKIT

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我有 hv 太阳能直流-交流套件。 (器件型号 TMDSHV1PHINVKIT)  

我已将此卡安装到该卡上。  H52C1 Concerto 卡。 (链接: http://www.ti.com/tool/tmdscncdh52c1 ) 。

由于前面的工程师测试、系统烧坏了、我修复了。

我修复了以下问题:

1.已更换所有 MOSFET

2.修复了所有栅极驱动器,并在20kHz 时单独检查,所有驱动器都在向 MOSFET 生成+15V 和-12V 输出信号。

接下来、我想安装程序。 我从控制套件软件中选择此代码。 (C:\ti\controlSUITE\development_kits\HV_SOLAR_DC_AC_v1.1\Solar_HV_DCAC_Concerto SCI_Rev_0)

但在本文档中,它附带太阳能套件,它显示了该地址(\controlSUITE\development_kits\Solar HV Kit\DC-AC 板)(以下是文档链接: http://www.ti.com/lit/ug/tidu402/tidu402.pdf )。

无论如何、我可以使用我使用的上述代码进行编程、并且系统连接 HV 太阳能 GUI、当我在系统上截断时、MOSFET 会烧坏、因为同一路径中的 MOSFET 会同时导通、因此流经这些 MOSFET 的电流很高。 我移除了两个 MOSFET、然后系统只有两个 MOSFET、它们不在同一条线路中。 因此、系统产生了半正弦波。  

我认为 MOSFET 驱动器或代码存在一些问题。 或某种反馈。 我不知道是什么。  

如果您可以解决以下问题、请帮助我。

1.我想确保使用的是正确的代码。

2.这是不是由于输入反馈故障造成的?

在控制器卡中、我更改了 SW1、SW1的正确配置是什么。 (请参阅随附的图像。 我不明白选择哪一个)

如果您知道任何答案、请帮助我。 我在 这里已经呆了15天、  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此套件 可使用 F28035或 F28M35xx 这两个 MCU 器件中的任何一个进行测试。 您似乎将较新的 MCU 与相应的 F28M35xx 软件配合使用。 我建议您详细了解用户指南、并先使用构建1、然后使用构建2、最后使用构建3软件逐步加电电路板。 这样、您就可以识别电路板的问题、因为您说原来的电路板已损坏、并且已修复。

    如果您不需要 F28M25xx MCU、我建议您使用 F28035 MCU 和此电路板的相应软件。

    我们现在还提供了经过改进的此电路板重新设计版本。 您可以 购买这款新电路板。 以下是与此新电路板相关的链接:

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    非常感谢您的回复。
    我意识到自己犯了重大错误。
    我使用了广泛使用的 MOSFET、但我注意到以前的工程师已经更换了它们、我也使用了相同的 MOSFET。 (我的故障)
    它是 IRG4PC30FD
    但 TI 原理图显示了 SPW20N60C3。
    我强烈认为这是由它造成的。 是否有任何确认?
    我检查了两个数据表、似乎 IRG4PC30FD 不能用于20Khz 快速开关。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0068.Solar_5F00_HV_5F00_DC_5F00_AC_5F00_Sch_5F00_PCB.pdfe2e.ti.com/.../SOLAR_5F00_HV_5F00_DC_5F00_AC_5F00_release_5F00_BOM.xls

    您好!

    关于我的上述按摩

    我意识到您的原理图和 BOM 显示了不同的器件。 这真的很糟糕。

    TI 在制作原理图和 BOM 时应承担更多责任。

    我随附了 BOM 和原理图。 再次检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    请告诉我新设计中的新功能是什么。 我愿意购买它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们列在设计页面上、

    www.ti.com/.../TIDM-HV-1PH-DCAC 文档

    主要的是,它支持 UPS 模式,THD 也要好得多,而且 powerSUITE 支持该软件,该软件非常易于使用,并且支持对自定义功率级别进行修改。