This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在 TMS320F28379D 实验套件上运行代码时遇到一些问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/569819/tms320f28379d-trouble-some-times-when-run-code-on-tms320f28379d-experiment-kit

器件型号:TMS320F28379D

C28xx_CPU1:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-1138 @ 0x6)器件拒绝允许调试模式。 对电路板进行下电上电。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.407.3)  
C28xx_CPU1:错误:(错误-1141 @ 0x0)器件未响应请求。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.407.3)  
C28xx_CPU1:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx_CPU1:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
C28xx_CPU1:GEL:执行 OnTargetConnect()时出错:无法写入0x0005F412@数据:目标未连接
AT *((int *) 0x5F412)=0x000F [f28379d_CPU1.gel:80]
在 OnTargetConnect()

我的代码在一段时间内正常运行、在我连续编辑代码和调试之间、并在 DSO 上检查我的波形。

这些事情正常进行了3-4次、之后突然出现了错误按摩。 我必须执行实验套件中给出的“开/关”开关。

plz 会尽快为我提供一些解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaimin、您好!

    您使用的是 TI 板/套件还是您自己的应用板?

    代码是来自 TI 示例还是您自己的代码?

    当您收到错误消息时、XRSn 引脚是否变为低电平?

    此致、
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、

    我正在使用 TI 的 TMS320F28379D 实验套件。 但代码不是我的示例。 我正在为正弦 PWM 生成代码。
    GPIO-72和 GPIO-84上的 XRSn 引脚、我已检查这两个引脚都是1 (高电平)。
    实际上、当我当时收到此错误消息时、该代码未进入调试模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    地狱般的 Jaimin

    如果您在套件上运行示例代码、是否存在相同的问题?

    此致、
    Adam Dunhoft