C28xx_CPU1:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-1138 @ 0x6)器件拒绝允许调试模式。 对电路板进行下电上电。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.407.3)
C28xx_CPU1:错误:(错误-1141 @ 0x0)器件未响应请求。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.407.3)
C28xx_CPU1:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx_CPU1:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
C28xx_CPU1:GEL:执行 OnTargetConnect()时出错:无法写入0x0005F412@数据:目标未连接
AT *((int *) 0x5F412)=0x000F [f28379d_CPU1.gel:80]
在 OnTargetConnect()
我的代码在一段时间内正常运行、在我连续编辑代码和调试之间、并在 DSO 上检查我的波形。
这些事情正常进行了3-4次、之后突然出现了错误按摩。 我必须执行实验套件中给出的“开/关”开关。
plz 会尽快为我提供一些解决方案。