This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:自动调谐方法?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/569620/tms320f28377d-auto-tunning-method

器件型号:TMS320F28377D

您好!

我将 µC Delfino F28377D 的评估板与评估软件示例 IDDK_PM_Servo_F2837x 配合使用。

那么、该仿真器可以使用控制无刷电机

-扭矩控制回路

-速度控制环路

-位置控制环路。

每个环路由一个具有一定系数的 PI 组成。

必须根据电机设置这些系数、以获得正确和正确的响应。

您是否知道是否有一种方法可以自动找到一组好的参数系数? (自动调谐方法)

谢谢你