请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 您好!
我将 µC Delfino F28377D 的评估板与评估软件示例 IDDK_PM_Servo_F2837x 配合使用。
那么、该仿真器可以使用控制无刷电机
-扭矩控制回路
-速度控制环路
-位置控制环路。
每个环路由一个具有一定系数的 PI 组成。
必须根据电机设置这些系数、以获得正确和正确的响应。
您是否知道是否有一种方法可以自动找到一组好的参数系数? (自动调谐方法)
谢谢你