This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:正弦函数计算速度

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/569471/tms320f28377s-speed-of-sin-function-calculations

器件型号:TMS320F28377S

尊敬的先生:

我知道 sin 函数可以通过多种方式实现、并且基于存储器位置和 TMU。 这将提供较少的指令周期以 获得结果  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TMU 将是最快的。 但我也希望您使用 CCS 时钟分析器进行检查。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需阅读文档:

    因此、与市场上的任何其他系统相比、每时钟的性能都更高。 )