This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28377S:controlSUITE

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568517/rtos-tms320f28377s-controlsuite

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:TI-RTOS

在安装之后  、controlSUITE 会启动并定期工作。 当它退出并再次打开时 、它会像这样:

除了退出、它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jingtai、

    您需要导航到 controlSUITE 安装目录并删除 eclipse 工作区中的 metadata 文件夹。 工作区位于[安装位置]/eclipse/workspace. 删除.metadata 文件夹并重新打开 controlSUITE。 这将解决该问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已删除元数据、问题已得到解决。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每次重新打开 controlsuit 元数据时、都必须删除、因为它每次都自动位于工作区文件夹中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    京泰

    给您带来的不便、我深表歉意。 这是 controlSUITE GUI 的错误。 我们目前正在修复它。 同时、删除.metadata 文件夹是解决此问题的唯一已知方法。

    此致、
    Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    右。 正在等待修复成功。