This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:未触发 ADC EPWM1 SOC 中断

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/567814/tms320f28027-adc-epwm1-soc-interrupt-not-triggered

器件型号:TMS320F28027

您好!  

我们正在尝试实现一种算法、在该算法中、只要触发 XINT1、就会根据 EPWM1触发器对 ADC 进行周期性采样。
我们希望实现具有50%占空比的2MHz PWM、以实现快速 ADC 采样。

XINT_ISR 被触发、但映射到 EPWM1上触发的 ADC_ISR (上计数/下计数)不会被触发。
请根据以下代码提供建议。 谢谢!!

void system_init (void)
{
volatile int status = false;
volatile file *fid;

//初始化此应用程序所需的所有句柄
myAdc = ADC_init ((void *) ADC_base_ADDR、sizeof (ADC_Obj));
myClk = CLK_init ((void *) CLK_base_ADDR、sizeof (CLK_Obj));
myCpu = cpu_init ((void *) NULL、sizeof (cpu_Obj));
myFlash = flash_init ((void *) flash_base_ADDR、sizeof (flash_Obj));
myGpio = GPIO_init ((void *) GPIO_base_ADDR、sizeof (GPIO_Obj));
myPie = PI_init ((void *) PIE_BASE_ADDR、sizeof (PIE_Obj));
myPll = PLL_init ((void *) PLL_base_ADDR、sizeof (PLL_Obj));
mySci = SCI_init ((void *) SCIA_BASE_ADDR、sizeof (SCI_Obj));
myWdDog = WDOG_INIT ((void *) WDOG_BASE_ADDR、sizeof (WDOG_Obj));
mySpi = SPI_init ((void *) SPIA_BASE_ADDR、sizeof (SPI_Obj));
myComp = COMP_INIT ((void *) COMP2_base_ADDR、sizeof (COMP_Obj));
myCap = cap_init ((void *) CAPA_base_ADDR、sizeof (cap_Obj));
myPwm = PWM_init ((void *) PWM_ePWM1_base_ADDR、sizeof (PWM_Obj));

//执行基本系统初始化
WDOG_DISABLE (myWDog);

//启用到 ADC 的时钟
CLK_enableAdcClock (myClk);
(*Device_cal)();

CLK_enableHrPwmClock (myClk);
//启用 PWM 时钟
CLK_enablePwmClock (myClk、PWM_NUMBER_1);

//选择内部振荡器1作为时钟源
CLK_setOscSrc (myClk、CLK_OscSrc_Internal);

//将 PLL 设置为 x10 /2、这将产生50MHz = 10MHz * 10/2
PLL_setup (myPll、PLL_Multiplier_12、PLL_DivideSelect_CLKIN_BY_2);

DSP28x_usDelay (2000);

//--启用到外设的时钟
//禁用 PIE 和所有中断
PIE_DISABLE (myPie);
PI_DisableAllInts (myPie);
CPU_disableGlobalInts (myCpu);
CPU_clearIntFlags (myCpu);

//如果从闪存运行,则只将 RAM 复制到 RAM
#ifdef _flash
memcpy (&RamfuncsRunStart、&RamfuncsLoadStart、(size_t)&RamfuncsLoadSize);
#endif

//初始化 GPIO
//启用 XCLOCKOUT 以允许对振荡器1进行监控
GPIO_setMode (myGpio、GPIO_Number_18、GPIO_18_Mode_XCLKOUT);
CLK_setClkOutPreScaler (myClk、CLK_ClkOutPreScale_SYSCLKOUT_By_1);

//设置调试矢量表并启用 PIE
PI_setDebugIntVectorTable (myPie);
PIE_ENABLE (myPie);

// GPI05中断(DSP_INTn)
PI_registerPieIntHandler (myPie、PI_GroupNumber_1、PI_SubGroupNumber_4、(intVec_t)&XINT_ISR);
// TODO ADC ePWM
PI_registerPieIntHandler (myPie、PI_GroupNumber_10、PI_SubGroupNumber_1、(intVec_t)&ADC_ISR);

//初始化 GPIO
GPIO_init();

ifdef Launchpad
//初始化 SCIA
scia_init();
#endif

EALLOW;
GpioIntRegs.GPIOXINT1SEL.bit.GPIOSEL = 12;//将 GPIO 配置为 XINT1
EDIS;

//初始化 ADC
adc_init();

//初始化 PWM
PWM_init();

//初始化 SPI
spi_init();

//初始化 SPI FIFO
SPI_Fifo_init();

//启用全局中断和更高优先级的实时调试事件
cpu_enableGlobalInts (myCpu);
CPU_enableDebugInt (myCpu);

//在 Delta DSP 中将 GPIO12配置为 XINT1
GPIO_setMode (myGpio、GPIO_Number_12、GPIO_12_Mode_generalpurpose);
GPIO_setDirection (myGpio、GPIO_Number_12、GPIO_Direction_Input);
GPIO_setPullUp (myGpio、GPIO_Number_12、GPIO_PULLUP_Enable);
GPIO_setExtInt (myGpio、GPIO_Number_12、CPU_ExtIntNumber_1);

//设置中断极性
PI_setExtIntPolarity (myPie、CPU_ExtIntNumber_1、PI_ExtIntPolarity_RisingAndFallingEdge);
//启用 XINT1
PI_enableExtInt (myPie、CPU_ExtIntNumber_1);

//启用 PIE - XINT1
PI_enableInt (myPie、PI_GroupNumber_1、PI_InterruptSource_XINT_1);
//启用 SPI TX 中断
PI_enableInt (myPie、PI_GroupNumber_6、PI_InterruptSource_SPIATX);
//启用 CPU - INT1
CPU_enableInt (myCpu、CPU_IntNumber_1);
// TODO ADC ePWM
CPU_enableInt (myCpu、CPU_IntNumber_10);

//将闪存 OTP 等待状态设置为最小值。 这很重要
//以获得温度转换功能的性能。
FLASH_setup (myFlash);

//将 STDOUT 重定向到 SCI
状态= add_device ("scia"、_ssa、SCI_open、SCI_close、SCI_read、 SCI_WRITE、SCI_LSEEK、SCI_unlink、SCI_rename);
FID = fopen ("scia"、"w");
freopen ("scia:"、"w"、stdout);
setvbuf (stdout、NULL、_IONBF、0);
}


void adc_init ()
{
adc_enableBandGap (myAdc);
ADC_enableRefBuffers (myAdc);
ADC_POWERUP (myAdc);
ADC_ENABLE (myAdc);
ADC_setVoltRefSrc (myAdc、ADC_VoltageRefSrc_Int);

//在 PIE 中启用 ADCINT1
PIE_enableAdcInt (myPie、ADC_IntNumber_1);
//启用 CPU 中断1
CPU_enableInt (myCpu、CPU_IntNumber_10);

//配置 ADC
ADC_setIntPulseGenMode (myAdc、ADC_IntPulseGenMode_Prior); //ADCINT1在 AdcResults 锁存后跳闸
ADC_enableInt (myAdc、ADC_IntNumber_1); //启用 ADCINT1
ADC_setIntMode (myAdc、ADC_IntNumber_1、ADC_IntMode_EOC); //禁用 ADCINT1连续模式
ADC_setIntSrc (myAdc、ADC_IntNumber_1、ADC_IntSrc_EOC1); //设置 EOC1以触发 ADCINT1触发
ADC_setSockChanNumber (myAdc、ADC_SockNumber_0、ADC_SockChanNumber_A4);//将 SOC0通道选择设置为 ADCINA4
ADC_setSockChanNumber (myAdc、ADC_SockNumber_1、ADC_SockChanNumber_A4);//将 SOC1通道选择设置为 ADCINA4
ADC_setSockTrigSrc (myAdc、ADC_SockNumber_0、ADC_SockTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA);//设置 EPWM1A 上的 SOC0启动触发器、由于轮询 SOC0先转换、然后 SOC1
ADC_setSockTrigSrc (myAdc、ADC_SockNumber_1、ADC_SockTrigSrc_EPWM1_ADCSOCB);//设置 EPWM1A 上的 SOC1启动触发器,由于轮询 SOC0先转换,然后 SOC1
ADC_setSockSampleWindow (myAdc、ADC_SockNumber_0、ADC_SockSampleWindow_7_cycles);//将 SOC0 S/H 窗口设置为7个 ADC 时钟周期(6个 ACQPS 加1)
ADC_setSockSampleWindow (myAdc、ADC_SockNumber_1、ADC_SockSampleWindow_7_cycles);//将 SOC1 S/H 窗口设置为7个 ADC 时钟周期(6个 ACQPS 加1)
}

void PWM_init ()
{
//设置 PWM
PWM_enableSockpulse (myPwm); //在组上启用 SOC
PWM_setSockAPulseSrc (myPwm、PWM_SockPulseSrc_CounterEqualCmpAcincr);//从 CPMA 向上计数选择 SOC
PWM_setSockAPeriod (myPwm、PWM_SockPeriod_FirstEvent); //在发生第一个事件时生成脉冲
PWM_setCmpA (myPwm、30); //设置比较 A 值(30 TBCLK 计数=> 50%占空比)
PWM_setPeriod (myPwm、60); //为 ePWM1设置周期(60 TBCLK 计数=> 2MHz)
PWM_setCounterMode (myPwm、PWM_CounterMode_UpDown); //向上计数并启动
}

中断 void ADC_ISR (void)
{
//在 SOC0和 SOC1上强制转换开始
ADC_forceConversion (myAdc、ADC_SockNumber_0);
ADC_forceConversion (myAdc、ADC_SockNumber_1);

//if (!is_full)
// write_buffer (adc_readResult (myAdc、adc_ResultNumber_1));

PULSE_Ampl = ADC_readResult (myAdc、ADC_ResultNumber_1);

SPI_WRITE (mySpi、10);

//清除 ADCINT1
ADC_clearIntFlag (myAdc、ADC_IntNumber_1);
//确认 PIE 中断
PI_clearInt (myPie、PI_GroupNumber_10);
}

中断 void XINT_ISR (void)
{
if (GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO12 == true)
{
//待办事项区域
SUM_ADC_16b_val =错误;
SUM_ADC_PULSE_Val = false;
//设置高于阈值标志
高于 se_thrsh = true;

//清除 PIE - XINT1中断
PI_clearInt (myPie、PI_GroupNumber_1);
}

if (GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO12 == false)
{
//未设置超出阈值标志
高于 se_thrsh = false;
//清除 PIE - XINT1中断
PI_clearInt (myPie、PI_GroupNumber_1);
}

//清除 PIE - XINT1中断
PI_clearInt (myPie、PI_GroupNumber_1);
}

void main ()
{
int i = 0;
//系统初始化
system_init();

ifdef Launchpad
printf ("\n\r 已初始化 DSP 系统\n\r");
#endif

//用中值(0x08)点亮二进制显示
GPIO_setPortData (myGpio、GPIO_Port_A、(~0x08)和0x0F);

ifdef Launchpad
EALLOW;
compsts = Comp2Regs.COMPSTS.bit.COMPSTS;
GPBDAT = GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO34;
EDIS;
printf ("比较器状态:%d "、压缩);
printf ("GPIO 34/COMP2OUT 状态:%d "、GPBDAT);
#endif

//初始化 ADC 缓冲器
adc_buffer_init ();

//主程序循环-持续采样温度
for (;;){
}
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是跟进一下、看看是否有人对此问题有任何想法。 我还没有使它工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要在某个位置调用 clk_enableTbClockSync()来启动 PWM 时基时钟。 此外,当您调用 ADC_setSockTrigSrc()来设置 SOC1时,您选择由 ADCSOCB 触发。 我怀疑您是指 ADCSOCA、对吧?

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的惠特尼:  

    是的、我设法通过 ePWM 触发 ADC SOC、然后修复这两个问题并进一步清理代码。  

    不过、我现在要面对下一个挑战:该算法背后的理念是在1MHz ePWM 下对脉冲进行采样。 我实现的方法之一是使用循环 FIFO 将每个样本转储到 ADC_ISR 中,并在 main ()中对其进行读取和后处理,然后再通过 SPI 发送。

    但是、无论何时我写入循环队列或写入 ADC_ISR()内的数组、例程看起来都是挂起的。 有什么想法、为什么会发生这种情况? 我已包含代码片段以供参考。  

    #define ISR_PULSE_Buffer_LEN 64
    
    中断空 ADC_ISR (空)
    {
    PULSE_Ampl_wr = ADC_readResult (myAdc、ADC_ResultNumber_0);
    PULSE_Ampl[NO_OD_SAMPLES]= ADC_READResult (myAdc、ADC_ResultNumber_1);
    
    if (no_of _samples < ISR_PULSE_buffer_LEN)
    NO_OD_SAM_+;
    其他
    NO_OD_SAples = false;
    
    //清除 ADCINT1
    ADC_clearIntFlag (myAdc、ADC_IntNumber_1);
    //确认 PIE 中断
    PI_clearInt (myPie、PI_GroupNumber_10);
    }
    
    void main ()
    {
    int i = 0;
    //系统初始化
    system_init();
    
    //初始化 ADC 缓冲器
    adc_buffer_init ();
    
    //延迟系统
    DSP28x_usDelay (1000);
    
    //主程序循环-持续采样温度
    for (;;){
    //主循环
    
    if (is_above thrsh =false || no_of _samples >= isr_pulpulate_buffer_LEN)
    ifo_processed = true;
    
    if (is_fifo_processed = true)
    {
    对于(i = no_of _samples; i > 0;i---)
    {
    SUM_ADC_PULSE_Val = SUM_ADC_PULSE_Val + PULSE_Ampl[i];
    PULSE_Ampl[i]= false;
    }
    
    GPIO_setLow (myGpio、GPIO_Number_19);
    PULSE_Ampl_rd = SPI_Read (mySpi);
    SPI_WRITE (mySpi、PULSE_Ampl_wr << 4);
    GPIO_setHigh (myGpio、GPIO_Number_19);
    SUM_ADC_PULSE_Val = false;
    ifo_processed = false;
    NO_OD_SAples = false;
    }
    } 

    谢谢!
    Mansi