This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:为5个步进电机选择 BoosterPack 和 LaunchPad

Guru**** 2301850 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, TMS320F28377S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/567763/launchxl-f28377s-selection-of-boosterpack-and-launchpad-for-5-stepper-motor

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

我需要控制5个步进电机。 我的应用是机械臂。

步进电机特性:
两相混合步进电机
额定电压:24V
标称电流:4.2A

我还需要测量来自5个增量编码器的信号、工作电压为5VDC。

我需要有关合适的 BoosterPack 和 LaunchPad 的建议。

我见过 BOOSTXL-ULN2003和 BOOSTXL-DRV8301。 这个 Launchpad TMS320F28377S、但可能还有其他选项可供您推荐。

我还想计算电机必须随 MATLAB 移动的角度、并从该位置生成 C 代码、以便将此数据提供给微控制器或 Launchpad。

请稍微指导我如何选择此组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您正在进行研究、但不需要进行产品设计、我认为您可以使用 TMS320F28377S LaunchPad 和 BOOSTXL-ULN2003进行测试。 您将需要其中的多个电机来运行5个步进电机。 输出功率将受到 BoosterPack 电流额定值的限制、但如果您对设置感到满意、则可以研究用于未来开发的更强大的器件。

    肖恩