器件型号:TMDSHVPSFBKIT
您好、E2E、
我的客户有 TMDSHVPSFBKIT HV 相移全桥开发套件。 他们希望获得维修或更换基板的支持。 如果他们可以单独获取基板而无需订购完整套件、他们也可以订购新的基板。
请告诉我这是否可行(或者、如果我在错误的地方提出要求、帮助我找到合适的人的方法)。
谢谢、
Sam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TMDSHVPSFBKIT
您好、E2E、
我的客户有 TMDSHVPSFBKIT HV 相移全桥开发套件。 他们希望获得维修或更换基板的支持。 如果他们可以单独获取基板而无需订购完整套件、他们也可以订购新的基板。
请告诉我这是否可行(或者、如果我在错误的地方提出要求、帮助我找到合适的人的方法)。
谢谢、
Sam
团队、
客户提供的有关必要维修/更换原因的更多信息:
我们有2个套件。
这两个套件最初都在处理连接的负载和闪存中的原始固件(我在短时间内多次检查它们)。
电源已从400V 转换为12V、并且已开始与 PC 进行串行通信。 所有实验都保持在 PCMC 模式下、这是默认的模式。
然后将一个控制器板转换为版本、以便从 CCS (v6)、电容、电阻器和跳线…加载代码
套件#1。
根据文档、代码开始在由外部11VDC 电源供电的控制器上工作。 在提供~400V 电压后、我看到12V 输出。
但是、~10分钟后、12V 电压消失、而与 PC 的串行通信停止。
具有预刷写代码的第二个控制器板无法正常工作。 外部电源11VDC 降至2-3V。
基板上的辅助电源模块不再生成12V 电压。
套件#2。
两个控制器板、预闪存和可加载均正常工作。 这次我尝试在文档中仔细检查我的步骤。
从 CCS v6加载的第二个控制器板运行10-15分钟、并在负载电阻器上产生12V 输出。
然后、输出电压开始闪烁、最终降至零。
两个控制器都可以工作(当通过 UART 连接到 GUI 应用程序时、LED 闪烁、GUI 会更新控制器中的信息)。
唯一的问题是基板不再产生12VDC 输出。 将 Vout 显示为0.xxx V 的 GUI 应用。设置故障标志(1.000)。
到目前为止、基板已用完。 控制器板看起来正常。
希望此信息能让我们决定是否进行维修/更换。
感谢您的支持、
Sam
Sam、
感谢您提供详细说明。 有两种可能:代码未正确移植(错误的包含路径、积极的代码优化等)或在测试过程中出现一些人为/实验错误。
FET、FET 驱动器以及驱动器电路很可能会损坏。 客户应能够通过首先更换这些组件进行调试。 BOM 提供所有这些组件的相关信息。
我将向我们的营销/工具经理转发订购可能的更换件的请求、他们可能会回来向您请求其他客户信息。
Hrishi
[引用用户="Hrishi Nene"]
有两种可能:代码未正确移植(错误的包含路径、积极的代码优化等)或在测试过程中出现一些人为/实验错误。
[/报价]
请说明:
-基板是否有任何保护措施防止控制 器板失去控制?
-控制器板上的哪些典型事件会损坏基板? 缺少 ISR? CCS 在休息点停止? 用户有什么常见问题吗?
-主板是否可用于定制控制器的参考设计和故障排除? 如果是、在使用电路板时有哪些一般预防措施?
谢谢你
您好:Aleksandr、
请参阅下面的我的答案。
-基板是否有任何保护措施防止控制 器板失去控制?
HN: 有使用片上模拟比较器的过流保护、即使控制器板在某种程度上失去控制(除非控制器电源丢失)、此保护也应该工作。
-控制器板上的哪些典型事件会损坏基板? 缺少 ISR? CCS 在休息点停止? 用户有什么常见问题吗?
HN: 这有点难回答。 如果默认代码运行时未对控制、开关或系统时钟频率进行任何更改、我不会期望出现错误。 此解决方案在很大程度上依赖于 ISR 内部的代码执行时序。 因此、如果上述频率和/或触发点发生更改、则可能会对行为产生显著影响。 此套件已在市场上推出~5-6年、我没有遇到过类似的情况。
-主板是否可用于定制控制器的参考设计和故障排除? 如果是、在使用电路板时有哪些一般预防措施?
HN: 我认为问题是 HVPSFBKIT 板是否可用作设计定制板的参考、对吧? 如果是、肯定是的。 需要注意的主要事项是触发 ISR 的时序以及 ISR 内部代码执行的时序。 正如我在回复您在我们较新器件上发布的其他功能时所提到的、这些功能极大地帮助简化了此过程。
但愿这对您有所帮助。
Hrishi