This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVPSFBKIT:基板更换

Guru**** 2303350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/565501/tmdshvpsfbkit-base-board-replacement

器件型号:TMDSHVPSFBKIT

您好、E2E、

我的客户有 TMDSHVPSFBKIT HV 相移全桥开发套件。  他们希望获得维修或更换基板的支持。  如果他们可以单独获取基板而无需订购完整套件、他们也可以订购新的基板。

请告诉我这是否可行(或者、如果我在错误的地方提出要求、帮助我找到合适的人的方法)。

谢谢、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    我将把这个从电机解决方案论坛中移出并进入一般 C2000 32位 MCU 论坛、因为这个套件与 InstaSPIN 无关。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sean

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    客户提供的有关必要维修/更换原因的更多信息:

    我们有2个套件。

    这两个套件最初都在处理连接的负载和闪存中的原始固件(我在短时间内多次检查它们)。

    电源已从400V 转换为12V、并且已开始与 PC 进行串行通信。 所有实验都保持在 PCMC 模式下、这是默认的模式。

     

    然后将一个控制器板转换为版本、以便从 CCS (v6)、电容、电阻器和跳线…加载代码

     

    套件#1。

    根据文档、代码开始在由外部11VDC 电源供电的控制器上工作。 在提供~400V 电压后、我看到12V 输出。

    但是、~10分钟后、12V 电压消失、而与 PC 的串行通信停止。

    具有预刷写代码的第二个控制器板无法正常工作。 外部电源11VDC 降至2-3V。

    基板上的辅助电源模块不再生成12V 电压。

     

    套件#2。

    两个控制器板、预闪存和可加载均正常工作。 这次我尝试在文档中仔细检查我的步骤。

    从 CCS v6加载的第二个控制器板运行10-15分钟、并在负载电阻器上产生12V 输出。

    然后、输出电压开始闪烁、最终降至零。

    两个控制器都可以工作(当通过 UART 连接到 GUI 应用程序时、LED 闪烁、GUI 会更新控制器中的信息)。

    唯一的问题是基板不再产生12VDC 输出。 将 Vout 显示为0.xxx V 的 GUI 应用。设置故障标志(1.000)。

     

    到目前为止、基板已用完。 控制器板看起来正常。

     

    希望此信息能让我们决定是否进行维修/更换。

    感谢您的支持、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    感谢您提供详细说明。 有两种可能:代码未正确移植(错误的包含路径、积极的代码优化等)或在测试过程中出现一些人为/实验错误。  

    FET、FET 驱动器以及驱动器电路很可能会损坏。 客户应能够通过首先更换这些组件进行调试。 BOM 提供所有这些组件的相关信息。

    我将向我们的营销/工具经理转发订购可能的更换件的请求、他们可能会回来向您请求其他客户信息。

    Hrishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hrishi、

    感谢您的支持!!

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Hrishi Nene"]

    有两种可能:代码未正确移植(错误的包含路径、积极的代码优化等)或在测试过程中出现一些人为/实验错误。

    [/报价]

    请说明:

    -基板是否有任何保护措施防止控制 器板失去控制?

    -控制器板上的哪些典型事件会损坏基板? 缺少 ISR? CCS 在休息点停止? 用户有什么常见问题吗?

    -主板是否可用于定制控制器的参考设计和故障排除? 如果是、在使用电路板时有哪些一般预防措施?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Aleksandr、

    请参阅下面的我的答案。  

    -基板是否有任何保护措施防止控制 器板失去控制?

    HN: 有使用片上模拟比较器的过流保护、即使控制器板在某种程度上失去控制(除非控制器电源丢失)、此保护也应该工作。

    -控制器板上的哪些典型事件会损坏基板? 缺少 ISR? CCS 在休息点停止? 用户有什么常见问题吗?

    HN: 这有点难回答。 如果默认代码运行时未对控制、开关或系统时钟频率进行任何更改、我不会期望出现错误。 此解决方案在很大程度上依赖于 ISR 内部的代码执行时序。 因此、如果上述频率和/或触发点发生更改、则可能会对行为产生显著影响。 此套件已在市场上推出~5-6年、我没有遇到过类似的情况。

    -主板是否可用于定制控制器的参考设计和故障排除? 如果是、在使用电路板时有哪些一般预防措施?

    HN: 我认为问题是 HVPSFBKIT 板是否可用作设计定制板的参考、对吧? 如果是、肯定是的。 需要注意的主要事项是触发 ISR 的时序以及 ISR 内部代码执行的时序。 正如我在回复您在我们较新器件上发布的其他功能时所提到的、这些功能极大地帮助简化了此过程。

    但愿这对您有所帮助。

    Hrishi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hrishi、

    >有过流保护使用片上模拟比较器、该比较器应该工作正常
    >如果控制器板以某种方式失去控制(除非控制器电源丢失)。

    让我举一个确切的例子。 当使用 GUI 应用进行串行通信时、它最终可能会通过串行端口(执行"查找 Comport"操作)将65的代码发送到 MCU、从而导致代码失控(寄存的命令为0..12、65远离)。 控制器会脱离自己的想法。 这是否会对基板造成任何损坏?

    在用户指南中有一些使我感到困惑的东西。 建议探测 PWM 波形。 但是、我找不到任何 TP 公开它们。 我应该在控制器板上焊接一些导线来对其进行示波、还是存在任何替代方法? 这将有助于控制 ePWM ISR 是否仍在运行并生成波形。

    我只是为了避免任何可能损坏套件基板的进一步错误步骤而采取的预防措施。

    谢谢、

    Alex。