This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 instaspin_lab.pdf 图73和图78的一些问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/567376/some-questions-about-instaspin_lab-pdf-figure-73-and-figure-78

在图73中:仅包含 PI 速度、ID 和 IQ 控制器的新 Ctrl 版本。 其余 FOC 模块在主 ISR 中执行、FAST 的输入为 Ialpha、Ibeta、它们是定子的电流、和  

在图78中:整个 IPD_HFI、FAST 和 AFSEL 控制系统的方框图、IPD_HFI 的输入为 idq、EST 的输入为 Ida、Vdq、

1) 1) 它们之间有何差异?

2) 2) 在图78中、如何在硬件中对 Vabc 进行采样?

3) 3)图73中的 FAST 等于图78中的 EST?

4) 4)在 IPD_HFI 中、高频信号注入到 DQ 轴还是 α-β 轴?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)图78向 FOC 控制系统添加了 HFI 和自动频率选择(AFSEL)模块、FOC 控制系统是用于 lab21的附加模块
    2) 2) Vabc 由 ADC 通过低侧分流器进行采样
    3) FAST 和 EST 是一样的
    4) 4) HFI 信号被注入 uvw、转换为 α-β、然后再次转换为 d-q、从而沿 q 轴对齐角度

    肖恩