This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:物理安装 LaunchPad 板的最佳方式

Guru**** 2611135 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/565492/launchxl-f28069m-best-way-to-physically-mount-launch-pad-boards

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

大家好、 我想知道、您在项目外壳中实际安装 LaunchPad 板的最佳方法是什么?  我已经考虑过这样的事情、例如从诸如 sugru (易于成形的橡胶材料)等东西中制作一个灵活的支架、这样、只需将支架紧紧缠绕在电路板上、然后将支架固定到我的背面板上。  我还考虑了将板输入到位的 zip 文件。  

我认为 我 考虑过的最干净的解决方案是  

1) 1)获取母引脚接头并将其插入电路板"底部"上未使用的公引脚

2) 2)  然后将性能板焊接到这些新的接头引脚上

3)  3)钻进性能板中的安装孔

4) 4) 使用塑料支架硬件将性能板安装到背面板上。

对于如何解决 LaunchPad 板上缺少安装孔的问题、有人有更好的选择?  顺便说一下、我使用的特定电路板是 :LAUNCHXL-F28069M。

谢谢、

Aaron Stern

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    这似乎是一项合理的战略,我们以前也看到过这一战略。

    我将确保向设计人员注意、以确保我们可以在未来的电路板上安装孔。

    谢谢、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您让我知道、我对这些解决方案的了解不是很远。  此外 、很高兴知道您将向设计人员提及这一点、并讨论 TI 提供的强大社区支持!

    再次感谢、

    Aaron Stern

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、安装孔有助于在支架的帮助下轻松集成(如果生产设备需要)。 通常,launchpad 用于原型设计而不是生产,因此可以与设计人员争论安装孔:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我完全理解这些是原型板的想法...但是、我想确保原型控制器牢固安装到位、而不是仅仅停留在桌子上等待被碰撞或撞击地面的某个位置=)