This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、 我想知道、您在项目外壳中实际安装 LaunchPad 板的最佳方法是什么? 我已经考虑过这样的事情、例如从诸如 sugru (易于成形的橡胶材料)等东西中制作一个灵活的支架、这样、只需将支架紧紧缠绕在电路板上、然后将支架固定到我的背面板上。 我还考虑了将板输入到位的 zip 文件。
我认为 我 考虑过的最干净的解决方案是
1) 1)获取母引脚接头并将其插入电路板"底部"上未使用的公引脚
2) 2) 然后将性能板焊接到这些新的接头引脚上
3) 3)钻进性能板中的安装孔
4) 4) 使用塑料支架硬件将性能板安装到背面板上。
对于如何解决 LaunchPad 板上缺少安装孔的问题、有人有更好的选择? 顺便说一下、我使用的特定电路板是 :LAUNCHXL-F28069M。
谢谢、
Aaron Stern