This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:NMISHDFLG.FUNCERR 位:该位是否由 NMIFLGCLR 寄存器清零?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/567533/tms320f28377d-nmishdflg-fluncerr-bit-is-the-bit-cleared-by-nmiflgclr-register

器件型号:TMS320F28377D

您好!

NMISHDFLG.FLLUNCERR 位:该位是否由 NMIFLGCLR 寄存器清零?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、写入一个 NMIFLGCLR 位将清除 NMIFLG 和 NMISHDFLG 中的标志。